This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:GND 意外连接至 VCCL、是否有恢复的希望?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671940/pcm2706c-accidentally-connected-gnd-to-vccl-any-hope-of-revival

器件型号:PCM2706C

我一直在尝试让 PCM2706C 与默认的耳机放大器电路一起工作。 我一直在试验电路板上构建它以进行测试、并意外地将 GND 连接到 VCCL 引脚。 芯片变热、我拔下插头、现在它不会响应任何 USB 输入。 我几乎100%确定我油炸过(即使它不会变得很热)、但如果是、除了 USB 通信之外、我还可以做什么来测试芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    很遗憾听到这个消息、遗憾的是、器件可能无法再次工作。 VCCL 是耳机驱动器输出的电源点、将该引脚短接至地可能会损坏器件中使用的不同电源共享的内部稳压器。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师