This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:直接从 Matlab 配置 PCM186x EVM

Guru**** 2646855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672027/pcm1865evm-configuring-pcm186x-evm-directly-from-matlab

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1865

大家好、

我想直接从 Matlab 配置和使用 PCM1865评估板。
PCM1865 EVM 被 Windows 和 Matlab 视为外部音频板、因此易于使用(收集音频样本)、但要对其进行配置、我仍然需要使用 PurePath 控制台。
理论上、为了直接从 Matlab 与定制板通信(配置它)、您需要在 Matlab 中加载电路板驱动程序(DLL 和头文件)、然后就可以开始了。


我可以从何处获取这些 DLL 和.h 文件?
如果有人已经做了类似的事情、我们将非常感谢您的帮助。

此致、
洛夫雷博加尼克
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lovre、

    PCM1865 EVM 使用 TAS1020B 控制器作为 USB I²C 接口、并由 PurePath 控制台进行控制。  这是我们第一次听说此应用、很遗憾我们没有支持它的工具或文件。如果您的系统/板能够通过 Matlab 发送 I²C 命令、那么您应该能够将 I²C Ω 线路连接到 EVM 并配置 PCM1865。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师