This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421-Q1与 PCM5120之间的连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421EVM, TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670269/tas5421-q1-connection-od-tas5421-q1-to-pcm5120

器件型号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5421EVM

尊敬的所有人:

 

我的其中一位 AA 电池正在使用 TAS5421EVM 评估 TAS5421-Q1。 在此设置中、他使用 PCM5102EVM 生成信号。

是否允许以下连接?

 

PCM5102EVM                                       ->         TAS5421EVM

------------------------

J1信号 (RCA 输出 OUT_R)           ->         J2-2 (INP)

J1-屏蔽  (RCA 卷绕)                     ->         J2-1 (INM)

 PCM5102EVM 的 GND                    ->         J2-6 (GND)

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    这应该是好的、但我会让图安的评论来确认。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    Tuan 正在度假、因此我将为您提供帮助。  

    所述的连接适用于单端输入。  如果您遇到噪声问题、则可以将输入连接(IN-)的屏蔽层连接到 GND。