This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:器件设置问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671932/tas5733l-device-setup-questions

器件型号:TAS5733L

我的一位客户正在尝试让 TAS5733L 在其中一个解决方案中运行。

客户使用 PurePath 控制台自动生成的文件来测试功能、但无法从放大器获取输出。  

(1)对于器件初始化和运行、客户是否应遵循其他配置步骤?

其他问题

(2)从 PurePath 控制台导出配置文件时、它是否仅输出未保留寄存器的寄存器/寄存器内容?  或者、它是否转储所有寄存器/寄存器内容?

(3)是否有办法使用内部 PLL 将 BCLK 上采样为真正的同步256*FS MCLK?  如果是、是否有描述此内容的应用手册?  客户当前的方案是从12.288MHz 自由运行的晶振馈送 MCLK。  LRCLK 为441.kHz、BCLK 为64*FS。  

(4)时钟是否需要在 44.1kHz 和48kHz 之间自动切换。  是否需要对器件进行下电上电以允许采样率开关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2您好、Gregory、

    我的答案如下:

    Q1:请遵循数据表中图50中的时序要求。 然后使用 PPC 软件生成的文件对器件进行配置。  退出停机模式并倒装设备。 您可以发现 PWM 输出在 输出引脚上切换。

    Q2:   PPC 软件导出的配置文件仅显示 寄存器配置。 基本上、它可以直接用于客户的平台。

    Q3:如果您使用44.1kHz 采样率且 SCLK/BCLK=2.8224MHz、则可以对  MCLK 输入使用 SCLK/BCLK、这意味   着在这种情况下不需要对 MCLK 进行特殊的外部输入要求。 请在 wiki 中查找更多信息:

    Q4:我认为48kHz 和44.1kHz 不需要组开关、因为它们非常接近。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,即使是使用自由运行的256*MCLK,reg x00的读数也是0x6C。 这告诉我时钟很快乐。  输出引脚上仍然没有 PWM。 我们使用了 PPC 并初始化了所有寄存器。 我们可以通过 I2C 读回这些值、一切看起来都很好。 我已验证错误寄存器0x02为0 (无错误)、系统控制寄存器0x03 = 0xA0、软静音0x06 = 0、卷0x07、0x08、0x09全部为完整卷0。  PWM 输出引脚仍然没有切换。

    对于 MCLK=SCLK=64*FS 的注释,您说 MCLK 和 SLCK 引脚直接连接在一起,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、
    是否已将寄存器0x05设置为0x00以退出关断模式?
    是的、2.8224MHz 时钟可用于 SLCK 引脚和 MCLK 引脚输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、寄存器0x05读数为0。 我还检查了关断引脚是否为高电平(+3.3V)。 好的、我将尝试将 SlCK 和 MCLK 接线在一起、看看是否有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、
    请确保 RST 引脚和 PDN 引脚处于高电压状态。 如果可能、请向我发送 SCH 和配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、非常感谢您的快速帮助。 问题得到解决、我们有音频! 使用自由运行的12.288Hhz 时钟是问题所在。 我不确定为什么寄存器0x02没有报告任何错误、但 SCLK 直接接线到 BCLK、一切正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、
    很高兴知道这个。 如果问题已得到解答、您可以帮助解决该问题吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!