This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:电源定序

Guru**** 2811765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671698/tlv320aic3256-power-sequencing

器件型号:TLV320AIC3256

您好!
希望有人能够帮助:
IC 应用手册 SLAU306A 提及以下内容:

"2.9.0.2其他电源选项-上电序列

要通过独立电源为电源引脚供电、上电序列为:VSYS、IOVdd、DVdd、

DVDD_CP、AVdd、然后是 DRVdd_HP。 可以同时为多个域加电。"

问: 我打算使用以下电压电平。  "多个域可以同时上电"是否意味着我可以 同时上电1.5V、1.8V 和3.0V?

IOVdd = 1.5V。  

VSYS、DVdd、 DVdd_CP 和 AVdd = 1.8V。

DRVdd_HP = 3.0V。

 

问: 如果可以、 "同时"是指特定的时间窗口、 那么在100ms 内对于这个芯片是否合理?

 

谢谢 您、setoh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Setoh、

    'AIC3256支持同时打开多个电源电平、此电源序列没有问题。 通常、电源序列没有特定的时间限制、如果满足系统要求、100ms 应该可以。 需要注意的一点是、我们建议将/RESET 引脚保持在低电平状态、直到所有电源都稳定。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    感谢您的快速响应。
    Rgds、setoh。