This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:4通道输入-- 4通道输出应用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320AIC3101, PCM5102A, PCM5101A, TS5A2066, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671690/tlv320adc3101-4ch-input-----4ch-output-application

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101PCM5102APCM5101ATS5A2066TCA9543A

 

你好

我的客户打算在 2018财年的新产品设计中使用2xADC/ 2xDAC 或2个编解码器。

我向 客户推荐 TLV320ADC3101、PCM5102A 或 TLV320AIC3101 、因为他们已将其用于多种型号。

您是否建议遵循以下内容?

 

(1)

我的客户打算使用 48kHz 和96KHz 的 TLV320ADC3101进行记录。

为了在48kHz 和96KHz 之间具有相同的延迟(17/fs)、

应使用滤波器 A、 AOSR 为128 (48kHz)和64 (96KHz)

这种用法没有问题吗?

或者、您建议像往常一样使用96KHz 的滤波器 B?

我想客户不会使用 miniDSP。

请告诉我您的意见。

 

(2)

我的 ctomer 用途是4通道输入和4通道输出。

我的客户可以使用 TLV320AIC3101 x2 代替 TLV320ADC3101 x 2 + PCM5101A x 2。

 

问题是 TLV320AIC3101只有一个 i2c 地址、因此任何 swickh 都应该是

必要... (请参阅随附的 ppt)

总之、TS5A2066数据表图13。 关断隔离和串扰(VCC = 5V)约为-100dB

对于400Kbps (0.4MHz)。

TS5A2066似乎可以用于此用途、但请提供您的意见。

 

(3)

在 TLV320ADC3101数据表中,(TLVAIC3101也有)

模拟满量程0dB 输入电压(AVDD = 3.3V)为0.707Vrms (典型值)。

这是否因每个器件分布而异? (我猜是这样)

实际上,0.707Vrms 可以更改为... 什么价值? (我说对于内部基准、它可能大约为+/- 3%)

我知道这是典型值、但您是否会向我提供您的意见?

 

此致

e2e.ti.com/.../two_5F00_TLV320AIC3101_5F00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shibatani-San、

    请参阅以下答案。

    1 -通常、建议在采样率为96KHz 时使用滤波器 B、但是、只要 AOSR 为64、滤波器 A 就可以在96KHz 的采样率下使用、而不会出现任何问题。

    2 -除模拟开关外、我认为 I²C Ω 开关可以更好地选择、 TCA9543A 等器件可以正常工作。

    3 -满量程输入范围为.707Vrms。 这未在生产中进行测试、因此我们将其称为典型值。 会有一些微小的变化、但 它将非常接近.707Vrms。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迭戈-圣

    立即感谢您的回答!