This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:是否有更好的方法来获取 USB 音频数据并将其转换为模拟?

Guru**** 2930700 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2705C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671922/pcm2900c-is-there-a-better-way-to-take-usb-audio-data-and-convert-it-to-analog

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件: PCM2705C

大家好、

我有一位客户向我发送了以下内容、并正在查看 PCM2900C。 是否有更好方法的想法?:

我的项目中有一台装有 win8.0的 NUC 嵌入式 PC。  此项目类似于具有 IP 和 USB 摄像头的 DVR。  但是、我们需要将音频从 NUC 传输到 DVR 板、然后传输到外部扬声器。  问题是 NUC 没有模拟音频插孔。  它仅具有可用于音频的 USB 和 HDMI。  我无法使用 HDMI,因为所用的显示器必须是 USB 接口,除非我只能将 HDMI 用于音频。   

如何才能将 USB 音频数据(如果可能、也可以将 HDMI 音频数据)转换为模拟、以便能够通过音频放大器和扬声器进行驱动? PCM2900C 是最好的方式吗?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    PCM2900C 是一款简单的 USB 音频编解码器、能够通过立体声模拟输出发送 USB 音频。 如果只需要模拟音频输出、则可以选择 USB DAC、如 PCM2705C。 操作系统会将2900或2705识别为 USB 音频设备、因为这些部件使用操作系统的本机驱动程序。 只要这些器件的性能满足应用的要求、就可以在所描述的应用中使用这些器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师