This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:I2S 至 TDM 桥接器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670224/tlv320aic3268-i2s-to-tdm-bridge

器件型号:TLV320AIC3268

你(们)好,先生  

我们希望设计 ADC 和 DAC 解决方案的8通道 I2S 至1通道 TDM  

请问 TI 解决方案可为 ADC 和 DAC 支持的最大 I2S 通道数是多少?  

S/R = 192KHz,SNR 越高越好  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    遗憾的是、我们没有特定的 μ I²S 至 TDM 桥。 'AIC3268只有三个 I²S 端口可用、可在集成 miniDSP 中混合使用。 对于您的应用、此器件可能不适用、因为如果其中一个接口用于 TDM 模式、则只能支持两个 I²S 输入(四个通道)。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Deigo

    TI 是否有 ADAU1450~ADAU1452之类的解决方案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    遗憾的是、我们当前的器件与您提到的器件并不相似。 我们有一些音频 DSP、但我不知道集成解决方案。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师