This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:PBTL 运行似乎存在电源泵送问题

Guru**** 2393585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671868/tpa3118d2-pbtl-operation-seems-to-have-issues-with-supply-pumping

器件型号:TPA3118D2

我在乐器放大器的应用中使用 TPA3118D2。 在对"下一代"产品进行一些实验时、我发现了一种看起来像是电源泵送的行为。 我正在使用数据表中的 PBTL 配置、我的电源轨已设置为26VDC、负载为4欧姆、输入为单端100Hz 正弦波。

当我使用100Hz 正弦波驱动放大器时、TPA3118D2会在我驱动它接近(或之前)削波时关闭。 我查看了电源轨、可以看到它 正在进行调制、并且确实会增加到与达到 TPA3118D2的 OVLO 一致的水平。

我决定将 EVM 板拉出货架、并在类似条件下以 BTL 模式运行。 没问题。 因此、我决定在 PBTL 中运行 EVM 板、但用户指南在负载连接方面有点含糊。 我不清楚输出如何连接到 PBTL 的负载。

我的问题如下:

  1. PBTL 模式是否会受到电源泵送的影响、或者是否存在其他地方导致此行为的问题?
  2. 在 PBTL 模式下配置 EVM 板的正确设置(负载连接等)是什么、以便我可以将其用作参考点?  
  3. 数据表应用中显示的 PBTL 配置与 EVM 的配置有何不同?

BTW -我的原始应用使用 PBTL 中的 TPA3118D2、但具有24VDC 电源轨、因此我没有遇到任何问题。

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己回答了问题#2、注意到原理图显示、应在 PBTL 的(+)和(-)通道输出之间放置一根跳线、然后从 L 和 R 输出放置负载。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    请查看数据表的图36:

    www.ti.com/.../tpa3116d2.pdf

    我们不希望在任何器件模式下出现任何电源泵送。

    数据表编号应与 EVM 性能和配置相匹配。

    数据表将26V 指定为最大推荐 PVCC。 我们通常建议您不要在此处运行、因为任何电源尖峰都可能损坏放大器。 是否有理由使用26V 而不是24V?

    如果这是您的电路板设计、您能否将原理图发送给我快速查看?

    电子邮件是 Sidailadamsky (at) ti (dot) com。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    感谢您的回复。 我将很快向您发送原理图

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    我想知道发生了什么。 "似乎"抽吸的根本不是这样。 我有正在激活的静音电路、它会关闭 TPA3118D2。 此外,我还做了一些其他修改,无意中导致了一些其他问题。 pumping...it 看起来不是这样的。 很抱歉我的红色鲱鱼!

    感谢您的观看、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    很高兴您发现了这个问题。 完全不用担心!

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。

    此致、

    -Adam