This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:CT5302

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671731/src4392-ct5302

部件号:SRC4392

你(们)好,先生  

TI 是否有 CT5302等解决方案、并且规格相同或更好将会更好  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请告诉我们您计划如何在您的系统中使用 CT5302吗? 为了能够识别出与 CT5302竞争的 TI 合适芯 片组、我想了解您的系统要求、我们绝对可以缩小合适器件的范围。

    在查看了 CT5302的 DS 后、它是 SRC 桥、也可以处理 I2S/SPDIF/DSD 格式。 SRC4392无疑是一款很好的器件、但支持高达216kHz 的频率、DSD 格式不受支持。

    请告诉我们有关系统要求的更多信息、我们可以确认 SRC4392是否满足您的所有要求。 谢谢。

    此致、
    Ravi