This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2080D1:TPA2080D1 POP 噪声问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2080D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671181/tpa2080d1-tpa2080d1-pop-noise-issue

器件型号:TPA2080D1

尊敬的 TI 团队。

由于测试期间的 POP 噪声、我想听到 TPA2080D1的建议。

请参阅以下电路。 

由于固定增益、我们必须如上所示减少输入并添加电阻器。

由此产生噼啪噪声。

减小电阻会降低 THD。

如果 THD 降低、我们将无法使用它。

产生噼啪噪声的原因是当 EN 引脚变为高电平时、基准电压同时升高。

是否有办法提前提高基准电压?

请检查。 

谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    首先、您可以在连接到 GND 的输入中添加一个1KΩ Ω 输入电阻器。 输入电阻器应放置在电容器和 GND 之间。
    如果可以移除910Ω Ω 电阻器并减小输入信号、直到避免输出信号被削波。
    最后、差分输入也应有助于降低噼啪噪声。
    请尝试执行此操作、并告知我此操作是否有效。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos é Luis:

    感谢您的回答。

    如果不使用我们要实现的功能分压电阻器、我们就无法减小。 您不能使用差动输入。
    ​​我们第一次用于设置 THD 的电阻值为10K 欧姆和9.1K 欧姆。 在这种情况下、噼啪噪声非常严重、电阻值降至1K 欧姆和910欧姆以降低噼啪噪声、但并不完美。
    您能否检查是否有其他方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    您是否在输入中添加了1KΩ Ω 输入电阻器? 您可以在下面观看电路修改。


    这有助于降低噼啪噪声。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师