This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:TPA6141出现故障

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670714/tpa6141a2-the-failure-of-tpa6141

器件型号:TPA6141A2

你(们)好

在蓝牙降噪耳机项目中、我使用了两个 TPA6141。一个用于放大音频信号、另一个用于消除噪声信号放大。在一小批测试中、 用于音频信号放大的 TPA6141始终会损坏。具体性能是左声道或右声道有噪声或无噪声、请替换损坏的 TPA6141、故障清除。此部件的原理图如附件所示。 请帮助分析是否需要调整原理图。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cooper:

    我在上面的原理图中没有看到任何明显的错误。 什么是 VBAT 电压?
    您是否有关于问题发生的方式和时间的更多详细信息?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    32Ω 电压为3.7V、输入信号的范围为3.3V~4.2V、输出负载为两个 μ A 喇叭。

    此项目是旧项目升级。唯一的升级点是语音语言‘s 类型、这是纯软件类别。 硬件零件未更改。旧项目已连续发货超过一年、市场上没有此类异常反馈。
    TI 可以帮助我们分析故障样片吗?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库珀

    您应该考虑输入电压最大值(在绝对最大额定值中给出)从–0.3V 到 HPVDD +0.3V
    HPVDD 由内部直流/直流转换器设置、最大值(也来自绝对最大额定值)为2V。 您提到的输入信号范围(3.3V~4.2V)超出指定的最大值

    有多少个故障样本? 您可以给我一个电子邮件地址、以便我可以联系您、提供有关分析故障器件的更多信息。 您也可以通过 ivan.salazar@ti.com 与我联系

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将离线处理。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器