This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有关状态和负载诊断寄存器(0x02)的问题

Guru**** 2393585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668919/tas5411-q1-questions-about-status-and-load-diagnostic-register-0x02

器件型号:TAS5411-Q1

您好!

有关状态和加载诊断寄存器(0x02)的问题


在 TAS 5411 EVM 用户指南第3页的评估环境中、
当我从 EVM 读取状态和负载诊断寄存器(0x02)的值时、返回正常值(80h)。

另一方面、当我在使用评估板和我们的5V 微型计算机的环境中尝试时、返回不同的"FFh"值。

如果您知道"FFh"值返回的原因、请告诉我。

感谢你的帮助。

Best Regrds、Orobiancoe2e.ti.com/.../Test-environment-_2600_-Register-Value.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orobanco、
    我们将对此进行研究、Gregg 将稍后再与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shawn Zheng,

    感谢您的考虑。
    我正在等待回答。

    感谢你的帮助。
    此致、Orobanco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orobanco、
    我看到了几件事、我想知道您能否为我清除这些问题:
    在"NG"图中、读操作看起来在第9个时钟周期中有一个 NACK。 您可以确认吗?
    此外、如何将接地端连接到 EVM 和 MCU?
    MCU 上是否还有靠近 I2C 总线的接地引脚连接到 TAS5421 I2C 总线附近的接地引脚?
    S1是否处于"操作"位置?

    谢谢、
    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、

    感谢你的答复。
    至于 NACK 和 GND 连接、我与客户确认没有问题。

    我的客户检查是否从5V MCU 正确执行了待机终端的释放控制、以及在取消待机后是否执行状态和负载诊断寄存器(0×02)的读取。

    此致、Orobanco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orobanco、

    我正在检查您是否听说过客户有关备用引脚控制的问题。  只要您有相关信息、请告知我们。  谢谢你。

    此致、Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、

    感谢你的答复。

    实际上、我的客户不控制来自5V MCU 的待机终端。 (计划在未来实施)
    但是、由于它从待机设置为运行、从 EVM 的硬件开关上的静音设置为取消静音、因此似乎没有问题。目前、我正在与客户检查读取0x02电阻器的计时是否在无关执行时间之后
    (约为229ms)。

    感谢你的帮助。
    此致、Orobanco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、

    客户联系我。
    在客户方面、5V MCU 的软件中似乎存在一个错误、
    此问题已解决。
    非常感谢您的支持。

    感谢你的帮助。
    此致、Orobanco