This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558

Guru**** 2393585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671475/tas5558-tas5558

器件型号:TAS5558

大家好、我对 TAS5558有一些疑问。

首先-关于 PSVC 输出。 据我所知、它用于根据主音量控制电源输出电压。 如果我是对的、我能看到这样一个电源的任何参考设计都有什么开始吗?
第二个问题是-使用 PLL 将 TAS5558的 PWM 频率用作降低 EMI 的参考电源有多好?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、

    让我来看看这个、然后返回给您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、

    您对 PSVC 输出的操作正确无误。 我目前没有特定的电源参考、但大多数 G 类电源应该适合您。

    第二个问题取决于电源。 某些电源的运行速度比 PWM 频率快得多、因此更适合不使用 PWM 输入的情况。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PLL 允许获得高于输入1但与输入成比例的输出频率。