This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:无模拟音频

Guru**** 2559800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671083/pcm2707c-no-analog-audio

器件型号:PCM2707C

您好!

我刚刚完成了与数据表(第10.2.2节、第33页)中图36中的测试电路基本相同的测试电路、但我将 FSEL 设置为0以输出 I2S 音频。  第二个区别是我没有包含滤波器/缓冲器组件(R5至 R10和 C11、C12)。  我只添加了直流块电容器 C9和 C10 (我放了470uF、因为我家中已经有一些组件库存)。

Linux 主机 PC 可识别该器 件(显示为"USB 音频 DAC"、命令 lsusb 的输出包括:"bus 003 Device 007:ID 08bb:27c7 Texas Instruments")。  我可以在示波器上看到 I2S 信号--我看到 LRCLK 为44.1kHz,2.82MHz (64x 44.1k),以及11.29MHz (256x 44.1k)。  如果我将 DOUT 信号连接到扬声器,我甚至可以听到音频 (当然,这给了我一个非常严重失真的版本--但我可以发出声音)。

然而、模拟音频完全死区 (两个输出引脚确实有一个 DC --大约1.6V)、但是那里完全没有声音。   有什么想法为什么?

请注意,在我的最终设计中,我完全不关心这个模拟输出--我将使用 I2S 直接进入 DSP 芯片;  但我仍然担心、我没有模拟音频(我认为应该时)可能是我做错误的迹象、可能会在稍后回来咬我。

谢谢、
Carlos
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlos、

    这是预期行为。 从 USB 音频器件的角度来看、PCM2707C 只有一个输出。 当 PCM2707C 的引脚9 (FSEL)被设定为"0"时、μ I²S 接口将被用作器件的输出。

    在该 I²S 模式下、USB 接口的输出将通过 μ C 接口的 DOUT (引脚17)流式传输、而不是模拟 DAC 输出。 μ I²S 接口(DIN、引脚4)的输入将用作 DAC 输入、模拟输出的源。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    这完全解答了我的问题并解决了我的问题(关于没有模拟音频可能表明我的设计有问题);谢谢!

    但是,我不得不说:我发现数据表在明确说明这一点方面做得非常差-- 最好(从我可以看到的,除非我缺少其他东西),第9.3.4节*模糊*提示可能是这样的,第9.3.5节,嗯,让我们说它是与这一致的。 方框图(图27)未显示这一点-- FSEL 仅控制多路复用器以选择哪个信号(I2S 或 S/PDIF)连接到 DOUT 和输出某些 I2S 信号的缓冲器。 它不仅没有显示:它实际上与图中的情况相矛盾、因为根据图、没有从 DIN 到 DAC 的路径。

    没有明确表示(甚至强烈建议)需要通过 FSEL 启用 DAC;所有关于 FSEL 的直接陈述都描述了在 I2S 与 S/PDIF 之间进行选择--这两者是密切相关的,因为它们是数字输出的两种可能格式; 如何才能想象 DAC 输出以选定 S/PDIF 为条件?

    噢、我将停止我的牧场、因为我很高兴得到了我需要的答案、并且我的设计看起来像我想要的那样工作。

    谢谢、
    Carlos
    --
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlos、

    没问题、我理解您的看法、我们对这种困惑深表歉意。 USB 音频 DAC 的 PCM27xx Fasmil 很旧、而且该系列产品说明书中的内容过去也重复使用过、如果对每个特定器件的特定内容进行关注、则无需太多时间、例如方框图问题、 这 可能与通用图的重用相关。  

    我很高兴听到您的设计能按您的需要工作、如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师