This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:TAS2521未出现在 I2C 上、其他 I2C 器件工作正常

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671036/tas2521-tas2521-does-not-appear-on-i2c-other-i2c-devices-are-working-fine

器件型号:TAS2521

新设计、使用 TAS2521作为模拟和数字放大器(通过测试了解哪种更适合我的应用。  原理图片段:

我正在使用放大器的内部 LDO、我的原理图与 TAS2521数据表中的图5-2相匹配。

在 SPI_SEL 接地的情况下、器件应处于 I2C 模式。  如果我扫描整个 I2C 地址空间、唯一响应的 I2C 器件是地址0b0010001上的 FM 无线电接收器。

我已经尝试将 RESET#置为有效几百毫秒、然后再等待几百毫秒、再尝试与 TAS2521通信、我已经验证了电源电压是否都在预期的电平内、但我无法与放大器通信。 我已验证布局并确认器件似乎已正确焊接。

有人能不能建议我可以尝试调试为什么放大器看起来死了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    欢迎使用 e2e。
    请将 AVDD 短接至 DVDD 并重试吗?
    内部 LDO 仅在内部连接到 AVDD。 如果您希望通过内部 LDO 提供 DVDD、则需要从外部将 AVDD 连接到 DVDD。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是问题所在。 我没有在这两行上放置一个网标签来连接它们。 器件现在显示在 I2C 地址0x18处、与数据表中指定的完全相同。 谢谢!