This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4560:单电源电压

Guru**** 2813635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM13700, RC4560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671455/rc4560-single-supply-voltage

器件型号:RC4560
主题中讨论的其他器件:LM13700

我正在修复使用多个 RC4560D 运算放大器的吉他放大器。

运算放大器使用-26V 的单电源电压。 我对此有一些疑问。

根据数据表、我可以使用最大18V 的双电源电压、但我找不到任何有关最大单电源电压的信息。

是否可以使用-26V 作为电源电压?

(我对 LM13700有相同的问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己找到了答案:

    首先,普通运算放大器没有接地端子。 标准运算放大器不“知道”接地位置,因此它不知道它是由双电源(±)还是由单电源供电。 只要电源、输入和输出电压处于其工作范围内、一切都很好。

    e2e.ti.com/.../op-amp-voltage-ranges-input-and-output-clearing-some-confusion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karel、

    欢迎使用 e2e。
    很高兴您能找到您的问题的答案。 RC4560规定了+/-18V 最大电源电压、这是 VCC+和 VCC-之间的最大36V 差值。 因此-26V 正常。

    如果您有更多问题、请在论坛中发布新帖子。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器