This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255散热器

Guru**** 2536200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670816/tpa3255-tpa3255-heat-sink

器件型号:TPA3255

大家好、团队成员

TPA3255将使用散热器来提高热性能。 但是、在散热器上增加多少压力呢? 或者、散热器需要多大的压力才能获得最佳的散热特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将对此进行研究、Justin 将稍后再与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我们的实验室和 EVM PCB 上、我们使用60-80 nCM 的扭矩来拧紧散热器的 M3螺钉。

    请注意、我们的散热器如下所示:

    media.digikey.com/.../ATS-TI10P-519-C1-R3.pdf

    我所展示的是、我们的散热器有两个基座支脚、用于将散热器与 PCB 保持在水平、并防止振动和潮湿的挤压。

    此致。

    -Adam