This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:OPA 1642故障

Guru**** 2794095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668463/opa1642-failure-of-opa-1642

器件型号:OPA1642
主题中讨论的其他器件:冲击

此电路采用 OPA 1642。


最初我们使用 OP 275、我们在最近的批次中采用了 OPA 1642。
我们制造了10个相同的部件、其中5个部件未通过 OPA 1642测试。

在确认故障条件后
引脚8 +电源、引脚5 +输入和引脚4 -电源的三个引脚在1个单元中的 OPA 1642内部短路。
四个单元在引脚8 +电源和引脚5 +输入2引脚之间内部短接。

在最初的 OP 275中、从未发生过此类故障。
LME 49720还替代了一些东西、但这一点从未损坏。

奇怪的是、故障仅发生在 OPA 1642单元中。
我想知道故障机制。

OPA 1642是否不适合此用途?
使用 OPA 1642时、是否需要记住任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4877068、

    我怀疑这种对电路输入(PAD1)的 ESD 冲击会导致 IC1B 引脚5上的输入 ESD 单元发生闩锁。 解决此问题的方法是将 TVS 二极管从该输入端添加到接地端、这会将 ESD 冲击转移到接地端并保护下游器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4877068、
    我希望这能解决你的问题。 我将继续并关闭该线程。 如果您认为此问题未解决或想要提供其他信息、请在下面随意回复、这将重新打开此主题。