This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:32通道声音采集

Guru**** 2867570 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670026/tlv320aic3204-32-channel-sound-acquisition

器件型号:TLV320AIC3204

您好、TI 专家,

我有一个"32通道声音采集"项目、可以使用16 TLV320AIC3204来实现这一目标吗?

能否将16个 TLV320AIC3204的 ADC 输出放在一个 TDM 中?   32K*16*32=16.384MHz,MCLK 可通过数据表支持50MHz。   如果驱动能力不足、我可以添加缓冲器~

我不知道这种方式是否可行~

我还想使用4个 ADC、每个 ADC 有8个通道、但 TI 只有4个通道 ADC。
那么、我是否有其他方法来设计32通道声音采集项目?
希望您能给您一个亲切的回复,非常感谢~~
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fawn、

    图片显示不正确、您能重新上传吗?

    TLV320AIC3204是具有 TDM 选项的便携式音频编解码器、但遗憾的是、我认为此器件不适合您的系统。

    对于您的应用、 需要512×FS 位时钟、该数字来自通道数和数据长度(32×16)。 'AIC3204支持 TDM 流的256位最大可配置偏移、因此即使512×FS 时钟符合器件规格、也无法调整所有器件的偏移。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diego,
    我明白了,非常感谢~
    因此、对于32声道的声音采集而言、它们不是一个很好的选择?

    顺便说一下、我有另一个问题、 ·
    关于 AIC3204的 IIS 输出 dout,当它们没有输出时、它是高电阻、
    我知道高电阻下的结电容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fawn、

    对于32通道音频数据采集、我们的编解码器产品系列没有最佳选择。

    可以将'AIC3204的 DOUT 配置为 在数据传输后处于高阻抗状态、但默认情况下不启用该模式。 遗憾的是、我认为我们没有此特定设置的请求规格。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师