This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM4222

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670942/pcm4222-pcm4222

器件型号:PCM4222

我们将 PCM4222 ADC 用于我们的新设计。 当我们为 PCM4222加电时、ADC 消耗的电流(VDD)更大。 ADC 的电源接口非常完美。

当 ADC 处于复位模式时、消耗的电流可忽略不计。  退出重置模式后,ADC 消耗的电流大于指定的电流。我们将在 PCM 模式下配置 ADC, 并提供 MCLK 时钟。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sanjeev:
    首先、欢迎使用 e2e!

    为了更好地了解器件消耗的电流高于指定的电流、我想澄清几点-
    -您在哪个 PCM 采样模式下运行设备? 正常、双速还是四速?
    -您的 MCKI 频率是多少?
    -您能否量化器件在复位后汲取的电流?

    谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    我们将 ADC 配置为四路采样模式。
    MCK1时钟 FEQ 为8.388608 MHz
    当我们退出复位模式时、模拟电源(4.0V VCC1/VCC2)消耗电流。 约180ma。 (VDD 3.3稳定)
    原因可能是什么?
    在我们释放复位之前、初始化中是否缺少任何内容?

    此致、
    Sanjeev