This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861-Q1:PCM1861

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861-Q1, PCM1862, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670616/pcm1861-q1-pcm1861

器件型号:PCM1861-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1862PCM1861


你(们)好

我计划在我的设计中使用 PCM1861-Q1 110dB 双通道硬件控制型音频 ADC、因为 不建议在新设计中使用 PCM 2902。 高采样率和 SNR 也是关键问题。 因此、我决定使用 PCM 系列。 但我对选择 PCM1861感到困惑。 我不想处理软件、因此它适合设计。 您能不能澄清一下 PCM1861和 PCM1862在硬件控制和软件控制方面有何区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    就 PCM1861和 PCM1862之间的差异而言、PCM1861是硬件控制型器件、允许通过更改某些输入引脚的状态(上拉或连接到 GND)来配置器件。 这样就无需主机处理器通过 I2C 或 SPI 配置器件。 因此、如果您讨论的系统上没有主机处理器、并且在启动时也不需要 PCM186x 配置的固件实现、它可以简化整个解决方案。

    PCM1861具有可被设定为配置音频格式(LJ、RJ、I2S)、音频接口模式(主/从)、音频多路复用器和增益选择等的输入引脚。


    对于软件控制的器件、上述所有设置均可通过启动时通过使用 I2C/SPI 的主机处理器进行寄存器写入来配置。 希望这澄清了您的问题。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我一直认为、如果使用 PCM1861及其参考设计、我可以通过选择硬件控制的 PCM1861芯片来传输音频信号、而无需任何软件。 我的意思是说我们的目标是有一个来自某种混频器(如 DJ 混频器)的音频信号、它应该发送到主微控制器(SOIC、它内部嵌入了 Linux)。 该 SOIC 芯片将能够通过 WiFi 将该数据发送到互联网。

    我遇到了卡死问题、该 PCM1861可以将输入信号(音频输入)作为输出信号、方便地将其发送到主微控制器。 或 PCM1861会在其输出中提供该信号。