This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:PCM4204

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668086/pcm4204-pcm4204

器件型号:PCM4204

我对 PCM40204有一些疑问:

1. 转换器处于从模式时如何设置 SCKI 和 BCK 频率? 例如、当 fs=32K 时、FBCK = 32 * 2 * FS? FSCKI 可以设置在6.144MHz 和38.4MHz 之间? SCKI 和 BCK 的时钟 不需要同步?

2.当转换器处于受控模式和短帧- TDM 数据格式时、 bck = 128fs、因此 TDM 端口只能传输4通道音频数据、每个通道包含32btis。 在 PCM4204数据表的图4中、使用短帧时、一帧中有8个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我负责 PCM4204的同事已收到有关您的问题的通知、他本周已外出、但下周将回复您。

    感谢您的理解。

    谢谢、此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回复、我们现在正在使用 PCM4204的 EVM、您能告诉我您同事的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注 PCM4204。

    PCM4204可在单速率模式下使用、采样率高达54kHz、并且可使用 FS2、FS1和 FS0输入引脚对器件进行配置。 S/M 引脚用于将器件配置为从模式。 和 FMT0、FMT1和 FMT2引脚用于在 TDM 模式下配置器件。

    当器件配置为从模式且这些时钟*必须*同步时、BCK 和 LRCK 是输入。

    关于 DS 中的图4、在短帧中、应有2个子帧、每个子帧应有2个插槽、总共4个插槽(假设为32位)。 因此、短帧的 TDM 数据格式不准确。  

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ravi:
    您的意思是 PCM4204 DS 图4中的短帧数据结构是 wring?

    另外两个问题:
    如果需要在从模式,中使用 PCM4204、并且我们希望将 fs 设置为96KHz,、则如何设置 SCKI 和 BCK 频率?

    2.我们要?96KHz 采样频率,的4通道音频数据、并将 PCM4204设置为 Salve 模式和 TDM 端口,、如果我选择,长帧或短帧、则应打开该端口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    当器件配置为从模式且这些时钟*必须*同步时、BCK 和 LRCK 是输入。  

    如何同步这两个时钟?

    LRCK 和 BCK 应同时位于上升沿?

    LRCK 和 BCK 应同时位于下降沿?

    LRCK 位于上升沿,而 BCK 同时位于下降沿?

    谢谢!