This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825是否支持实时音频频率回读?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670860/tas5825m-does-tas5825-support-a-real-time-audio-frequency-readback

器件型号:TAS5825M

你(们)好

就像用户可以读回 SDOUT 一样、SDOUT 是音频振幅。 现在、我们想知道用户是否还可以实时读回音频频率。 以便客户可以使用音频输出功能打开/关闭 LED。 TAS5825内部处理是否支持此功能?

谢谢、

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    否 TAS5825M 现在无法支持此功能。

    Andy