This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:如何提高 DRC 的价值

Guru**** 2393105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670707/tas5707-how-to-increase-the-value-of-drc

器件型号:TAS5707

我们使用5707 作为放大器、当 DRC 关闭时、声音太小、 根据数据表、我们可以知道是否要设置 DRC 阈值需要填充多个值、这些值如何填充阈值会增加、 或者告诉我们 DRC 调试方法,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您手头上是否有 TAS5707 EVM? 如果是、我认为使用该器件会更容易。 我们在本文档中非常详细地介绍了 DRC 的用法:

     

    如果 启用 DRC 时扬声器发出的声音很轻、但 禁用 DCR 时声音正常、则问题由 DRC 设置引起。 您可以尝试根据该文档调整 DRC 设置。

    如果即使 DRC 被禁用(reg0x46)、扬声器发出的声音仍然很轻、则问题不是由 DRC 引起的、您需要放大音量设置(reg0x07)或输入幅值。

    此致、

    郑少文