This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906:PCM2906

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668275/pcm2906-pcm2906

器件型号:PCM2906

你好!

是否可以使用 PCM2906模拟输入通过 USB 进行录音?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    是的、PCM2906C (请注意、我们建议使用"C"版本的器件)是一款具有立体声线路输入的 USB 音频编解码器、能够将提供给器件模拟输入的线路信号发送到主机系统以用于录制应用。 从操作系统的角度来看、该部件将用作线路输入设备。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego!

    为了避免造成新的威胁、我将尝试在此处提出一个新问题。

    当我向 PCM2906的输入通道提供输入信号时、我可以通过连接到模拟输出的耳机中的 ADC/DAC 听到输入信号。 但在 Windows 音频设备设置或录音软件中没有任何输入信号检测迹象。 似乎输入信号只是经过 PCM2906进行输出。

    您能不能告诉您 器件这种工作的原因。

    PCM2906模拟输入之前只有基于 OPAMP 的缓冲器。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    PCM2906C 不应通过模拟输出发送音频输入、除非主机系统将编解码器配置为发送该音频输入。 在 Windows 中、有一个"监听此设备"功能、可通过主机系统的回放设备发送所确定音频设备的模拟输入;是否可以验证此功能未启用? 您是否正在使用此器件的 EVM?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego!

    感谢 您的回复!

    不可以、我正在使用独立的 PCM2906应用。

    启用/禁用"监听此设备" Windows 功能不起作用。 我只能听到输出上的输入信号、但在任何录制软件中都没有输入信号。

    刚刚检查了输入和输出缓冲器电路。 即使我仅在输入端提供输出信号、我也只能在输出端听到它的声音。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego!

    非常感谢您的所有回复! 由于您的建议、发现了一些接线故障!

    谢谢!