This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:GDE 错误消息-找不到 Singletons.xml 的一部分

Guru**** 2393105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670091/tlv320aic3254-gde-error-message---could-not-find-a-part-of-singletons-xml

器件型号:TLV320AIC3254

您好、Sirs、

 我和我的同事在 MS Win10修补程序后遇到 GDE 错误消息。 它显示"找不到路径'C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (便携式音频) miniDSP 5.95\ComponentCache \ntons\singletons.xml'的一部分。  

您是否建议您如何获取缺少的 Singletons.xml 文件以解决此问题?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年8月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     

    这似乎很奇怪、因为此文件夹通常位于"文档"文件夹中的 PPS 文件夹、而不是"程序文件"中。 是否已尝试重新安装软件? 使用此更新时,Win10可能会以某种方式阻止对安装了这些文件的位置的访问。

    我正在附加 ntons 文件夹中应提供的文件、以便您可以尝试使用它们、但我建议使用所有默认设置重新安装软件、因为如果缺少更多文件、则该软件是未知的。

    e2e.ti.com/.../Ntons.zip

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的建议。

    1.您的 ntons 文件可以解决 GDE 启动问题。 非常感谢。
    2.尝试重新安装 GDE 时收到错误消息。 我们是否计划刷新 GDE 以支持 Windows 10?



    此致、

    陈耀恩
    2018年9月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我以前没有看到此错误,但实际上我认为该消息也应该出现在 Win7中,因为它没有列在对话框中。 我在 Win7计算机上进行了快速测试、并在运行软件"按原样"时收到消息。 但是、在将安装程序配置为以兼容模式运行后、问题得到了解决。 请尝试一下吗? 应通过在兼容模式下运行安装程序来解决此问题。 没有更新操作系统的新 PPS 版本、实际版本应在 Win10中正常工作。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师