This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:如何配置 TAS5760M#39;s 数字削波器控制寄存器

Guru**** 2393565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669981/tas5760m-how-to-configure-tas5760m-s-digital-clipper-control-register

器件型号:TAS5760M

您好、Alix、

线程的后面


请详细说明如何配置数字削波器控制寄存器。 例如、如何设置寄存器0x10、0x11以实现6.8Vrms 削波?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年8月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将对此进行研究、稍后 Andy 将再次与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    PVDD 电压是多少? 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Andy。 19V PVDD....陈维恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    让我们今天下午进行简短的讨论、我将结束这个问题。

    Andy