This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将文本更改为音频芯片或器件

Guru**** 2393095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669998/text-to-audio-chip-or-device

您好、建议使用一个芯片或器件、该芯片或器件可以通过 I2C 或 UART 输入文本或语音、作为输入并提供音频输出。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    遗憾的是、现在 我们在单个 IC 中没有这样的解决方案。 一般而言、您需要一个主机处理器、该处理器可以向音频处理发送文本并将其发送到 DAC 或放大器以进行音频回放。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复