This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:有关2.1通道系统中 TAS5756M+TAS5760M 的应用问题

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5756M, TIDA-00404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669694/tas5756m-application-question-about-tas5756m-tas5760m-in-2-1-channel-system

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:TAS5760MTIDA-00404

大家好、TI PAL

我想使用 TAS5756M 和 TAS5760M 设计2.1声道系统(参考"TIDA-00404")、这是一款支持 AEC 功能的智能音频产品。

问题:  

在下面的方框图中,我们要选择 “后 DSP”信号作为 SDOUT,并将该信号用作回波参考。 我们的音频处理器仅需要立体声信号作为回声参考、不需要低音炮信号。

另一方面、SDOUT (后置 DSP)是否可以以低音炮模式驱动 TAS5760M?  

如果是、  可以自行微调 TAS5760M 的输出频率范围?  

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将对此进行研究、稍后 Andy 将再次与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望遵循 TI 参考设计 TIDA-00404、则需要使用 HybridFlow 2而不是 HybridFlow 3。 HybridFlow 3适用于1.1系统。 其 SDOUT 不用于驱动 TAS5760M。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回复。

    下图如何支持2.1通道和 AEC 功能? 使用 TAS5756M (立体声混合流2)+TAS5756M (低音炮混合流4)。 回波参考信号路径在下图中突出显示、它是可以实现的?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您真的想为2.1系统使用2个 TAS5756M 器件、我认为您的系统将类似于下面的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    好的,明白了。 非常感谢您的大力支持。