This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:用于设置处理块的 GUI

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669941/tlv320dac3100-gui-to-set-processing-block

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101

你(们)好

相对于后续主题、我有疑问。

我有 TLV320DAC3100 EVM、而不是 DAC3101。

当我们使用 EVM 检查 TLV320DAC3100处理块的运行情况时、是否可以使用从产品网络下载的 GUI?

或其他最新版本?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na Na:

    这两种 GUI 都可以与 TLV320DAC3101或 TLV320DAC3100配合使用。
    区别在于 CCDAC310x 支持单声道 D 类输出 TLV320DAC3100。 无论如何、如果您将 TLV320DAC3100与 TLV320DAC3101 GUI 配合使用、它将能够配置器件以实现正确的操作、但它可以写入用于 TLV32DAC3100中不可用的立体声 D 类通道的保留寄存器。

    因此、对于 TLV320DAC3100、建议使用 CCDAC310x。
    对于 TLV320DAC3101、您可以使用 TLV320DAC3101 GUI 或 CCDAC310x。

    CCDAC310x 没有用于选择处理块的图形界面、但您始终可以使用 I2C 控制台直接写入处理块控制寄存器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器