This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49721:LME49721输入阻抗是多少?#39;s LME49721?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49723, LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669866/lme49721-what-s-lme49721-input-impedance

器件型号:LME49721
主题中讨论的其他器件:LME49723LME49724

数据表显示"运算放大器的输入阻抗非常高"、但我们是否有任何数字?

它不说它有什么类型的输入、但 http://www.ti.com/lit/sg/slot140/slot140.pdf 将它分为"Bipal"、因此可能是100 kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我认为100kΩ Ω 是一种很好的输入阻抗方法。 遗憾的是、我们的信息数据库中没有有关这方面的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 我需要>1 μ s、所以我想我不能使用这个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您是否在寻找差分或共模输入阻抗?
    LME49723和 LME49724 (也来自 www.ti.com/.../slot140.pdf) 显示了以下规格:
    LME49723:

    LME49724:

    共模输入阻抗远高于差分输入阻抗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器