This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:它是否具有桥接模式?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670006/pcm1690-does-it-have-bridge-mode

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: PCM4104

尊敬的支持团队

我想知道 PCM1690是否具有桥接模式。

因此、我可以使用8通道 DAC 输出4通道音频、 从而 实现 3dB 的更高 SNR。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    PCM1690没有桥接模式。 如果您希望将通道对连在一起(后置滤波器)、您应该能够这样做。 此外、您还可以将 PCM4104视为性能更高的4通道器件。

    谢谢!
    Paul