This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521EVM:扬声器输出自动禁用

Guru**** 2393285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669425/tas2521evm-speaker-output-disabled-automatically

器件型号:TAS2521EVM

大家好、

我将 EVM 与4欧姆扬声器配合使用、

我使用不同的 wav 文件(纯正弦、白噪声、简单的铃音和一个人类说的句子)来驱动电路板、  

我将测量声级。

设置= 24dB 放大器、-10dB 驱动器、将 DAC 从-30调整为+5dB。

当 DAC=+5时、我可以使用1kHz 正弦波达到最大95dBa。

输出在 DAC=+5时保持白噪声波、从而产生87dBa。

输出将钟波保持在 DAC=+5、从而产生90dBa。

当涉及人的声音(句子中只有2个简单的字)时、 我不能超过 DAC=-5 (80 DBA)、输出被随机静音(P0/R46/D7=0)。

有什么提示如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确定波形中没有任何高频瞬态会对器件进行削波和静音?

    Mike 的黎波里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    欢迎使用 e2e。
    您使用的是什么输出? 您提到了4 Ω 扬声器、这让我认为您使用的是 D 类输出。 但您随后提到了 P0/R46/D7、当输出静音时、该寄存器是 HPOUT 的过流标志。
    当输出信号出现故障时、您是否有一些示波器捕获?
    Mike 的高频瞬态建议也是值得关注的一件事。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已使用 Audacity 检查音频文件、没有要报告的内容。

    我还交叉淡入了整个文件的瞬态(开始/结束字)+ LPF、没有变化。

    Eric

    (另请参见下一个答案)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万
    我的错误、我搞错了寄存器... 和 D 类输出(不使用 AIN 或 HP)。

    我打算通过再次将 P1/R45的位1设置为1来自动清除(0 =扬声器向下)、我将再次获得音频、直到再次清除。

    扬声器是 VISATON FR7: www.visaton.de/.../fr-7-4-ohm

    我已将扬声器从 FR7 (4欧姆)更改为朋友的 FR7S (8欧姆)、这次没问题。
    我已将扬声器更改为 K64WP (8欧姆)、也没有问题。
    我已将扬声器更改为 FR58 (4欧姆)、也没有问题。

    有趣的是、如果我不在连接器中拧紧 SPKP 导线、而是握住导线并触摸顶部的螺钉、则输出良好(无自动静音)。

    您建议在差分输出上使用什么滤波器? 也许有些扬声器对较高 DBA 级别的直接快速 D 类输出过于敏感?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您可以查看以下应用手册中的建议滤波器值: http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf
    您还可以考虑使用 TAS2552/TAS2560中的建议滤波器值:

    说明 规格 最小 典型值 最大 和功能
    EMI 滤波电感器 100MHz 时的阻抗 120 Ω μ A
    直流电阻 0.095 Ω μ A
    直流电流 1.5 A
    尺寸 402. 环境影响评估
    EMI 滤波电容器 电容 1 NF

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您提供应用手册、我将从这里开始介绍。

    Eric