This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:有关组件输出功率的说明

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669791/tlv320aic3110-clarifications-about-the-output-power-of-the-component

器件型号:TLV320AIC3110

大家好、

 TLV320AIC3110的输出功率指定为:  

立体声1.29W D 类 BTL 8 Ω 扬声器驱动器

这是否意味着两个通道的输出功率均为2x1.29W 或1.29W?

其次、输出功率是指 RMS、平均功率还是其他?

谢谢、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    此信息位于电气特性表中的数据表中。

    当 SPRVDD 和 SPLVDD =5.5V 时、TLV320AIC3110为每个放大器的立体声1.29W 至8 Ω。 这是"RMS 功率"在我们的音频数据表中给出最大瞬时输出功率是不常见的、因为我们认为这是误导性的。 放大器产品系列中的一些器件具有额外的连续额定功率、但这些器件是使用 PCB 散热器的较高功率器件、并且其持续耗散功率的能力会降低。

    我希望这一点得到澄清。 请告诉我我是否可以回答您的任何其他问题。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Steve,一切都很清楚:)

    此致、

    NIR