This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:GUI 与 EVM 用户指南中描述的不符

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669838/tas5624addvevm-gui-is-not-as-described-in-the-evm-user-s-guide

器件型号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5538

我 刚刚发射了5624 EVM、没有发生意外。

 

然后按照用户指南 slau376A 中的说明运行 GUI 软件安装和 EVM 启动序列。

 

不幸的是,这种情况并不匹配。 我得到的 GUI 窗口显示为“TAS5538 EVM”,寄存器0x00中的数据显示为“00”,而不是“6C”。 请参见下面的。 有人建议我再次点击 Read、但收到的数据仍为"00"。

 

 

 

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    很遗憾、您的图片未通过、您能否重新提交?

    您在设备管理器中看到 EVM 板了吗? 它是如何列出的?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    我希望这一点能通过"确定"。

    我的设备管理器仅显示一个名为"未知"的额外设备。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三次幸运????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    它没有通过。 上传页面上有预览图像。 如果未显示该图像、则该图像将不会显示在论坛上。

    请给我发送一封电子邮件、我们将解决此问题。

    Sideladamsky (at) ti (dot) com

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像位于上传屏幕上。 我即将点击“帖子”......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    又来了——我放弃了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    请通过 Sidailadamsky(at)ti (dot) com 向我发送电子邮件

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    请在论坛中帮助您解决此问题并发送电子邮件至 Adam、我们将通过电子邮件为您提供支持。 谢谢!