This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:输出具有不相等的偏置

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669281/tpa6203a1-the-outputs-have-non-equal-bias

器件型号:TPA6203A1

你好

我们使用 TPA6203A1DGN 来放大 GSM 模块的音频输出。 当我们使用评估模块测试 TPA6203A1的性能时、一切都很好、音频质量符合要求。 此外、OUT+和 OUT-引脚具有相同的直流偏置、因此扬声器没有直流负载。 但是、当我们对定制板进行同样的尝试时、定制板具有与评估模块相同的组件、但在 全差分模式下仅使用 TPA6203A1DGN、我们观察到 OUT-具有 VDD 偏置、OUT+处于 GND 电平。 正如预期的那样、由于偏置、扬声器会发热。 由于数据表表明、偏置必须由共模放大器处理。  

 如果你能在这个问题上帮助我们,我们将不胜感激。  

此致

Yusein Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这种情况下、您必须发布原理图和电路板文件、以便任何人甚至开始进行猜测。 之后、"电路各个部分的范围屏幕截图可能需要...

    B'rgds、
    Mike 的黎波里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yasein、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    正如 Mike 提到的、为了为您提供更好的支持、有必要提供原理图和范围屏幕截图。 此外、如果可能、您还可以向我们提供板级配置文件以进行审阅。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Doc1.pdf

    你好  

    感谢您的快速响应。

    随附的是我要测试的电路原理图。 正如我在文章中提到的、这只是针对8欧姆负载的建议电路的全差分放大器实现。  电路的交流特性良好、输入放大8倍。 因此、示波器输出不提供任何增益。 但是、直流特性存在问题。  旁路引脚上的直流电压值大约为 VDD/2 -0.1、对于3V < VDD < 5V 有效。 我想该值是预期值。 VO-处的直流电压测量值为 VDD、VO+引脚处的直流电压测量值为0V (相对于 GND 引脚)。 这种偏置会导致扬声器上的电流过大、并且会发热。 我猜共模内部放大器工作不正常、会导致输出引脚上的偏置不平衡。

    我通过短接 VI+和 VI-引脚来检查输入是否会影响偏置。 偏置仍然存在。 我还在 R2和 R3前面添加了输入直流阻断电容器、但这不是原因。 此外、我从旁路引脚上移除了去耦电容、这不会影响偏置。 此外 、我 通过将 R2和 R3增加到20k 来降低增益。 偏置不受影响。

    评估模块测量结果表明 VO+和 VO-引脚具有相同的偏置、这是旁路引脚上的电压。

    因此、我没有解决方案、需要您的建议来继续使用 TPA6203A1器件。

    此致

    Yusein Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusein、

    如果在单端输入应用中使用偏置电压为0.5V 至 Vdd-0.8的差分输入源、则始终建议添加隔直电容器。
    我注意到您正在将 IN+反馈网络连接到 Vo+、将 IN-反馈网络连接到 Vo-、但它们应该连接到反向。 我是指 Vo-的正输入(IN+)和 Vo+的负输入(IN-)。
    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、
    解决了我的问题。 我的眼睛似乎失明了,不能注意到这一点。 非常感谢您的及时和解释性回答。
    此致
    Yusein Ali