This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:扬声器放大器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669622/tpa3132d2-speaker-amp

器件型号:TPA3132D2
主题中讨论的其他器件:TPA3130D2

您好!

我的客户希望在原理图更改之前进行我们的审核。

这一变化提高了扬声器放大器的效率、因为它们使用4 Ω 5W 单声道扬声器进行了测试。

请听我说。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    上面的左侧电路显示了后置滤波器 PBTL 模式、而右侧电路显示了预滤波器 PBTL 模式。 在预滤波器 PBTL 连接模式下、与后滤波器连接相比、只需两个滤波器即可保存两个滤波器。 TPA3130D2可以很好地支持这两种连接模式。
    我发现输出滤波器中的电容器从1nF 更改为100pF、原因是什么? 我认为您需要对预滤波器模式使用相同的滤波器配置。 铁氧体磁珠+电容器输出滤波器后面的 RC 缓冲器基本上用于 EMI 抑制、您可以在 EMI 调谐期间调整 RC 值。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    感谢您提供详细的快速回答。 您的解释对我有很大帮助。 我建议对输出滤波电容器使用1nF、而不是100pF。