This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:请显示 DGN (MSOP)封装的功耗额定值。

Guru**** 2393105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668879/tpa6203a1-please-show-dissipation-ratings-of-dgn-msop-package

器件型号:TPA6203A1

你好

我们的客户希望了解 DGN (MSOP)封装的功耗额定值。

(当前数据表中介绍了其他封装。)

请展示这一点。

此致、

Hajime Akahori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hajime、

    我将就此展开工作、我将在明天提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hajime、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
    我已经研究过、这里是信息。

    封装    TA≤25°C 额定功率 降额因子   TA≤70°C 额定功率   TA≤80°C 额定功率
    DGN 2.13瓦   17.1mW/°C 1.36瓦 1.11瓦


    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jos

    感谢您的回答。

    我会立即向客户回答这个问题。

    我在您的回答中发现了一些小错误。

    为方便起见、我将其更正并将其写在下面。

    封装: DGN

    TA≤25°C 额定功率:2.13W

    降额因子:17.1mW/°C

    TA=70°C 额定功率:1.36W

    TA=85°C 额定功率:1.10W

    此致、

    Hajime Akahori