This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268 I2S

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668170/tlv320aic3268-tlv320aic3268-i2s

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的:

我们的 CTM 希望使用 TLV320AIC3268。 现在有一些问题需要您的帮助。

1. 我们是否可以每2个 IIS 循环一次,以便将音频数据从一个 IIS 传输到另一个 IIS?

2.这3个 IIS 可以同时使用不同的数据速率吗?

 谢谢!

Sundy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    'AIC3268具有三个独立的音频接口、可以将它们混合在器件的 miniDSP 中、或将内容从一个串流到另一个。 所有三个音频接口都能够以不同的采样率同时工作、但您需要确保编解码器的 ADC 和 DAC 的时钟设置与连接到它们的数字接口的采样率相匹配。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diego:

    有关 AIC3268的另一个问题需要您的帮助。

    如果 IIS 是8Ksps 数据速率输入、则 B IIS 是16Ksps 输出。 AIC3268是否可以通过设置一些参数将 A IISinput 数据传输到 B IIS?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    如果音频串行接口具有不同的采样率、则无法将它们混合在一起、因此可能需要外部采样率转换器来实现混合。 这是因为该器件的 miniDSP 可以混合音频接口、其时钟取决于器件的采样率、因此在 miniDSP 中无法以不同的采样率使用多个信号。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师