This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:单端输入问题

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669484/tpa2016d2-single-ended-input-question

器件型号:TPA2016D2

为什么 TI 建议在将 TPA2016连接到单端音频源时将其的正极左侧和右侧连接接地?

请参阅数据表的第31页: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2016d2.pdf

根据我的经验、负输入连接到单端音频源的接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    器件上的输入为差分输入。 将正输入端"接地"会有效地将其转换为"单端反相输入"放大器。 我没有研究整个数据表、但这似乎会产生反相输出。 可在以下阶段对其进行更正。

    请参阅第12页的图9.2功能方框图。

    B'rgds、

    Mike 的黎波里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike Mol:

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    我们具有差分输入的 D 类放大器使用全差分输入级、因此它对您使用的输入没有任何影响。 您可以使用使布局更轻松的选项。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jose、我猜我的理解不够是这里的问题、但如果您不介意、我希望得到更多的解释。

    我要将单端音频信号连接到该放大器。 该特定的放大器具有差分输入、但提供了一种连接单端输入的方法。

    在单端输入情况下、其中一条差分输入线路将接地。 在本次讨论中、地面完全是0V。 此外、为了便于讨论、假设单端输入信号的瞬时值为+2V。

    根据将哪个差分输入接地(0V)、差分输出将为+2V 或-2V。

    除非放大器以某种方式自动校正输出(绝对值)、否则这似乎是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mike 的黎波里。 我正在等待 TI 员工对完整答案的"在以下阶段可能需要更正"部分的回复。

    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    TPA2016D2是一款具有差分输入和输出的全差分放大器、也是一款共模放大器。 全差分放大器可确保放大器输出中具有单端和差分输入的差分电压。 这意味着器件在每个输出中设置正确的相位。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师