This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:请求 PCM2903C 路由

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668934/pcm2903c-asking-for-the-pcm2903c-routing

器件型号:PCM2903C

大家好、
PCM2903C 是否支持以下路由?
1. USB 输入-> SPDIF 输出
2. SPDIF 输入-> SPDIF 输出、如果无法实现、是否可以通过外部电路解决问题?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    第1点提到的路由是可行的、默认情况下、器件将通过模拟输出和 S/PDIF 输出流式传输 USB 音频数据。

    器  件本身无法路由第2点、器件的正常运行包括默认情况下通过 USB 发送模拟输入数据、但每当检测到 S/PDIF 输入锁定时、音频输入就会切换到 S/PDIF 源。 您可能需要一个集成数字音频接口接收器和发送器、以便在外部实现此路由。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    感谢你的帮助。
    1.客户能否通过 USB HID 控制 SPDIF 输入的音量(音频输入数据路径)?
    2.我们是否有推荐的数字音频接口接收器和发送器解决方案?
    谢谢、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    器件的音量控制 HID 用于更改数字 USB 接口上的信号电平、因此将修改 USB 音频流的模拟或 S/PDIF 输入电平。

    收发器建议将取决于终端系统确定的解决方案选项、对于这样的解决方案、我们的器件可能非常复杂。 您是否有关于 S/PDIF 路由的确切功能的更多信息?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师