This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:TPA6133 CPVSS 规范问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668485/tpa6133a2-question-of-tpa6133-cpvss-specification

器件型号:TPA6133A2

您好、Sirs、

您是否建议 CPVSS 电源轨的规格(CPVSS 与负载阻抗间的关系以及 CPVSS 与 VDD 间的关系)、以便客户验证最大输出功率是否没有失真? 我们发现输出轨的削波电压为-1.25V。 它是否符合 TPA6133的设计?

TPA6133可以在16 Ω 负载下驱动142mW、Vrms = 1.50V->Vp=2.12V ->我们假设 CPVSS 可以在5V 电源下驱动-2.12V。


谢谢、此致、

陈耀恩
2018年3月2日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您是否使用 TPA6133A2EVM 板进行了此测试? 如果没有、您可以共享原理图吗?
    对于大多数 VDD 工作电压(2.5V 至5V)、CPVSS 都是稳定的。
    我将从我的一侧验证器件运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    TPA6133A2EVM 输出电压摆幅能够下降至~Ω-2.2V、从而获得最低 VDD 电压(2.5V)。
    您使用的电荷泵飞跨电容器(CPP 和 CPN 之间)和 CPVSS 去耦电容器的值是多少?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan、

    1.25V 测量是在具有1uF 飞跨电容和1uF CPVSS 的客户系统板上完成的。 我们是否应该将这些电容器增加到2.2uF 以将 CPVSS 增加到-2.2V?

    谢谢、此致、

    陈耀恩

    2018年3月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    CPVSS 和电荷泵上的1uF 电容应该可以工作、实际上这就是 EVM 板使用的电容。
    您是否有机会分享客户的电路板原理图? 我想看看是否还有其他因素影响 CPVSS 容量。
    您可以通过 ivan.salazar@ti.com 直接与我联系、我可以关闭此主题以通过电子邮件进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将离线处理。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器