This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6011A4:使用立体声音频放大器的单通道(单声道)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6011A4, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669385/tpa6011a4-using-one-channel-mono-of-a-stereo-audio-amplifier

器件型号:TPA6011A4
主题中讨论的其他器件: TPA2012D2

您好!

只能使用 TPA6011A4等立体声音频放大器的一个通道、因此它可以用作单声道音频放大器。

接下来的问题是、此类音频放大器能否与单端输入但差动(桥接)输出搭配使用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    欢迎使用 e2e。
    是的、您只能使用一个通道。 另一个通道将处于活动状态、但不使用。 还有其他器件、如 TPA2012D2、具有独立的通道关断控制、因此您可以禁用一个通道、并且只使用其中一个通道。
    具体而言、在讨论 TPA6011A4时、您可以使用单端输入、方法是使用 xLINEIN 或 xHPIN 并通过电容器将 XIN 引脚连接到 GND、如数据表中的图28所示。 要选择差分输出、您必须将 SE/BTL 引脚连接到 GND、这会将输出设置为 BTL (差分)模式。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器