This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1EVM:D 类放大器的输入信号为420mV 时、我需要尽可能高的声压。 扬声器的电阻为8欧姆。 使用 TPA3106D1而不是 TPA3112D 时、应该可以实现更高的声压

Guru**** 2514225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1, TPA3106D1, TPA3118D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669080/tpa3106d1evm-i-need-the-highest-possible-sound-pressure-with-the-input-signal-of-420mv-for-a-class-d-amplifier-the-speaker-has-8-ohms-it-should-be-possible-to-achieve-a-higher-sound-pressure-with-the-tpa3106d1-instead-of-the-

器件型号:TPA3106D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3112D1TPA3106D1TPA3118D2TPA3116D2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fritz、

    首先、您将什么用于前置放大器? 当输入阻抗随增益变化时、该器件的输入需要一个低阻抗来驱动 D 类放大器的输入(对于所有放大器而言都是如此)。 您的前置放大器还应该为您提供一些增益、以便使 D 类输入达到正确的电平。

    Mike 的黎波里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fritz、
    从 AMP 的角度来看、我认为您需要尽可能大的输出功率。 是的、TPA3106D1基本上可以支持比 TPA3112D1更大的输出功率。 但您需要知道、最终的最大输出功率实际上取决于电路板上的系统级热性能。 因此、在 PCB 布局设计过程中、您需要高度关注热性能。
    BTW、TPA3106D1是一款非常旧的器件。 您为什么不考虑 TPA3118D2或 TPA3116D2、它们可以支持更大的输出功率。 它们可在 PBTL 模式下用于单声道输出通道应用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike
    感谢您的回答
    我使用 VS1000作为 Ogg Vorbis 播放器。
    此处是数据表 http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vs1000.pdf 的链接
    第6页介绍了模拟输出数据。
    在 TPA3106D1的输入端测得的最大 I 幅值为420mV。 这是最大电平。 我可以降低-但越大越好很重要
    我是否必须使用额外的前置放大器?

    这是方案部分 VS1000。 https://cloud2.quickline.com/share/54b4500b44e17dcf9795484edc075974e2f57f0e153b18bbdc08f0843d84858854845eb09d8a2774628f82ac66ffd667

    我期待您的回答

    Fritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    感谢您的回答。
    问题是输出电平、或者我需要一个额外的前置放大器。
    当然,我也可以选择一个较新的一代,不幸的是,这不能解决我的问题

    此致
    Fritz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fritz、
    感谢您的解释。 420mV 的输入振幅是针对峰值、对吧? 在36DB 增益设置下、输出振幅可达到26.88V 峰值。 而两个器件的最大 PVCC 电源电压均为26V。 因此、即使使用较大的输入振幅、输出信号也会被 PVCC 电源削波。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    感谢您的提示
    如果我能获得更大的声压、我将尝试使用发电机。

    没错、420mV 的输入振幅是针对峰值、输出端的峰值电压为25.8V。 PVCC 为24.5V

    此致
    Fritz