This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:在模拟和 I2S 音频之间切换以输出单个 I2S

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TLV320AIC3204, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669127/pcm3168a-switching-between-analog-and-i2s-audio-to-ouput-single-i2s

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TLV320AIC3268

您好!

我正在尝试找到一种在不同音频源和输出 I2S 之间切换的方法。 我的想法是、我有多个音频源(模拟)和一个 I2S 源、我希望在它们之间切换、然后将它们输出为 I2S。 您可能会问自己、在世界上我为什么要输入 I2S 和输出 I2S、但这只是因为我想使用单芯片开关(也称为 I2S 信号不使用多路复用器)。 到目前为止、我找到了 PCM3186A、起初我认为这可能是适合我的芯片、但在阅读了它的数据表后、我不确定它是否适合我。 我的问题是:PCM3168A 是否可用于我的任务? 实际上是否可以在 ADC 和 I2S 输入之间切换并通过输出 I2S 输出所选信号?

此致、

Dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Deyan、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、PCM3168A 不能用于您请求的应用。 ADC 输入直接连接到 μ I²S 输出、器件的 μ I²S 输入直接连接到编解码器的 DAC、在内部无法将数字输入连接到数字输出。

    我们还有其他编解码器、例如 TLV320AIC3204、它具有环回功能、其中包括在内部将数字输入路由到 μ I²S 总线的数字输出、我建议您查看此器件并查看是否适合您的应用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的快速回答! 实际上、您建议的器件将是合适的、但我宁愿使用 TLV320AIC3268、因为模拟输入越多、乍一看、它看起来就更像我所寻找的器件。 非常感谢您帮助我解决这个问题!