This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:TPA3130D2的原理图问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668482/tpa3130d2-the-schematic-question-for-tpa3130d2

器件型号:TPA3130D2

大家好、

客户使用 TPA3130D2。  他的问题是输出语音很小。 附件是他的原理图。

PVCC 和 AVCC 为12V。 扬声器为8 Ω/1W。 。

我认为这是他的原理图的问题。  

您是否会为客户的问题及其原理图提供一些建议? 客户是否需要更改大功率

扬声器?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    查看它们的原理图、我对它们的增益电阻器感到困惑。 数据表中的表1列出了客户的一些增益设置电阻器组合。

    客户增益电阻器为 R56和 R57。 根据表1、R57为 R1、R56为 R2。 R2为100K 时、客户应使用 R1作为26dB 增益的20k、或使用 R1作为39k 作为32dB 增益。 我不知道为什么他们的 R1为5.6k。

    我建议将其 R56更改为20k 或39k、然后再次检查输出。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micky、
    我认为该应用中未使用正确的通道、对吧? 即使未使用、也需要 OUTNR/OUTPR 和 BSNR/BSPR 之间的自举电容器。 因此、请在此处添加0.22uF 电容器。
    请尝试放大输入信号的振幅、以查看输出功率是否更高。 根据 SCH、使用20dB 增益设置、您可以尝试使用更大的增益吗? 您可以做的另一件事是移除 R55并将 R53短接以禁用 PLIMIT 功能。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn 和 Adam、

    感谢您的建议。 是的、此应用中未使用正确的通道。

    客户表示自己的板很小、0.22uF 电容器可能没有焊接到自己的板上。

    因此、如果他不在 OUTNR/OUTPR 和 BSNR/BSPR 之间添加0.22uF 电容器、

    他的电路会受到什么影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micky、
    即使不使用通道、也仍然需要在电路板上组装自举电容器。 如果它们不存在、则右侧通道无法正常切换、并且可能会触发故障。 请添加引导陷阱电容器。
    此致、
    郑少文