This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:PCM1802 VREF1电容

Guru**** 2644915 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668742/pcm1802-pcm1802-vref1-capacitance

器件型号:PCM1802

大家好、

我的客户在其设计中使用 PCM1802、 他看到 THD 会增加到低于100Hz 的频率。
他将 VREF1上的电容器增加 到了100uF、这似乎解决 了 THD 问题。
数据表建议为 VREF1使用10uF 电解电容器、但未指定任何电容范围。
如果客户使用47uF 或100uF 陶瓷电容器、是否会对性能产生负面影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    在 Vref 引脚上使用具有更高电容的不同电容器不应代表器件的任何问题。 客户需要测试不同电容器的性能是否满足系统和应用的要求。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师