This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4838:将 LM4838用作单端放大器

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669136/lm4838-using-lm4838-as-single-ended-amplifier

器件型号:LM4838

1>我们可以将 LM4838用作单端放大器吗?

   如果是、在哪里连接扬声器? 在 右侧/左侧输出引脚上。是否应保持另一个输出开路或接地。

2>如果我们不 想使用 HP_SENSE、BeepIN、Dock IN 引脚,那么我是否应该保持未连接状态或将它们接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    1.是的、可以将其用作单端。 您应该像驱动耳机一样使用它。 使用-left out 和-right out。 保持+left out 和+right out 开路。 使用单端时、必须在输出端添加耦合电容器。
    2. BeepIn:保持打开。 DockIn:保持这些打开。 HPSense:连接到 VDD、用于将器件配置为单端输出(耳机)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    低功耗音频和传动器应用工程师