This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:运算放大器的内部结构

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668250/rc4580-the-inter-structure-of-the-opamp

器件型号:RC4580

下面是数据表中运算放大器 RC4580的内部结构。  我想了解更多信息。

当 VA = V (+input)-V (-input)> 0时,Q1和 Q2将发生什么情况?

当 VA = V (+input)-V (-input) < 0时,Q1和 Q2将发生什么情况?

您能否告诉我,如果 PIN(输出)为开路且 Va = V (+input)-V (-input) >0 , 输出电压是否会被 Q1和 Q2除以?  或者将与 Vcc+大致相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吕震、您好!

    器件的内部电路和内部运行是 TI 的知识产权。
    功能方框图只是为了提供器件电路的概念。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos é Luis Figueroa:
    我们会特意让输出端打开、然后测量 Vout 以确认缺陷原因是否为 RC4580。
    您能告诉我 PIN (输出)是否打开,并且 V (+input)-V (-input)>0,输出电压是否与 Vcc+基本相同? 或将明显低于 Vcc+?